This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431功能

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706820/tl431-tl431-functionality

器件型号:TL431

MPN:TL431IDBVR 和 TL431IDBVRE4是否相同,可以相互使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adarsh、

    看起来您之前问过这个问题是另一个主题。 我将在此处复制我之前的答案:

    是的、这是唯一的区别。 所示的 TL431IDBVR 两种材料是两种可能的涂层、具体取决于其出厂时。 如果您对其中任何一个都可以、则它们都可以互换使用。

    希望这对您有所帮助、
    Ethan