This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:MPN:TL431IDBVR 与放大器;TL431IDBVRE4之间的区别是什么?二者是相同的、还是可以相互使用?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706814/tl431-what-is-the-difference-between-the-mpns-tl431idbvr-tl431idbvre4-is-both-are-same-or-can-be-used-instead-of-each-other

器件型号:TL431

大家好、我有两个 MPN:TL431IDBVRE4和 TL431IDBVR、两者是否相同? 数据表显示、两者之间的区别在于焊球/铅涂层:CU NiPdAu | CU SN (对于 TL431IDBVR)和 TL431IDBVRE4 焊球/铅涂层:CU NiPdAu。 它是唯一的区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adarsh、

    是的、这是唯一的区别。 所示的 TL431IDBVR 两种材料是两种可能的涂层、具体取决于其出厂时。 如果您对其中任何一个都可以、则它们都可以互换使用。

    希望这对您有所帮助、
    Ethan