This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:超低噪声 SMPS

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706313/ucc28740-ultra-low-noise-smps

器件型号:UCC28740

我们正在使用 UCC28740e2e.ti.com/.../PSU.pdfI 研究超低噪声 SMPS  。SMPS 设计的反馈电路有问题。我们想知道   R11、R20、R37、R38、R40、C23、C24的最佳值,以抑制5.5KHZ 和  低于1uV 的其他频率下的噪声。(请参考 PL 图)

 

反馈电路和噪音图附在“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RAM、

    感谢您关注 UCC28740。 噪声、您是指输出电压上的噪声吗?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您是对的。我指的是5V 输出电压下的输出噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RAM、

    感谢您提供更多信息。 您可以添加一些与 C14并联的陶瓷电容器、目标是降低5kHz 至20kHz 范围内的输出阻抗。 另一个选项是调整 π 型滤波器的阻尼。

    这些应用手册可能对您有所帮助:
    www.ti.com/.../slyt720.pdf。
    www.ti.com/.../snva538.pdf

    此致、
    本·洛夫