This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24038:USB 输入电压最大值(9V)?

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24038, TPD1S514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706789/bq24038-usb-input-voltage-max-9v

器件型号:BQ24038
主题中讨论的其他器件: TPD1S514

团队

如果客户输入电压超过9V 至 USB 输入电压,BQ24038是否有任何损坏?

根据数据表、BQ24038仅使用7V USB 输入。

如果存在问题、我认为客户应使用过压保护。

如果是,您还能推荐 OVP 芯片吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:
    如果超过绝对最大额定值、器件可能会损坏。 请查看 TPD1S514。