This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:关于 TPS92515 IADj 问题

Guru**** 2492635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706603/tps92515-q1-about-tps92515-iadj-question

器件型号:TPS92515-Q1

尊敬的克林顿:

作为最后的回答。 您能否帮助提供参考原理图并解释"如果真的需要、可以向 TPS92515 CSn 添加失调电压以创建类似的函数。"?  

因为我不明白为什么 IADJ 上的 Maxim 器件设计为0.2V。

e2e.ti.com/.../693932

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郭

    需要在 CS 电阻器和 CS 引脚之间放置一个电阻器。 如果输入电压是固定的、则从 CSn 到 GND 的另一个电阻器会在 CSn 上产生轻微偏移。 如果输入电压发生变化、则需要两个附加组件、总共四个、三个电阻器和一个齐纳二极管。

    另一种选择是在 LED 上放置一个高阻值电阻器、以防止当 Iadj 为零时电流进入 LED。

    Maxim 的设计与 TI 不同。

    此致、