This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:BQ21040 -与充电电路相关的问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705909/bq21040-bq21040---issues-related-with-the-charging-circuit

器件型号:BQ21040

您好!

我的一位客户正在 测试 BQ21040电池充电器 IC,并使用 数据表应用手册中的原理图。  

电池检测是正确的,当电池连接时,我们将获得3.6V o/p。  

但指示 LED 未亮起。  

此外,LED 阴极处的电压大约为1.4V。  

请帮助解决此问题。  

此致

曼达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    /CHG 引脚(引脚3)将在第一个充电周期内变为低电平、引脚上的电压应非常低、在5mA 时小于0.4V。
    但这仅适用于第一个充电周期、在这一点之后再充电将不会显示、请参阅第8.3.6节。