This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:针对 LLC 的 UCC24612-1

Guru**** 2600875 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707044/ucc24612-ucc24612-1-for-llc

器件型号:UCC24612

不建议在 LLC 拓扑中使用 UCC24612-1的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC24612数据表的第7.3.2节(第14页) 有以下说明

    "在 UCC24612中、有两个不同的版本可用。  UCC24612-1具有固有的短接通传播延迟(典型值为80ns)、可与需要较短延迟的转换器配合使用、例如使用 GaN MOSFET 作为主开关的标准反激式转换器或有源钳位反激式转换器。 UCC24612-2具有更长的170ns 导通延迟、可进一步忽略前沿尖峰、并可与有源钳位反激搭配使用、将基于 Si 的超级结 MOSFET 用作主开关或 LLC 转换器。  由于接通延迟更长、UCC24612-2还将其最短导通时间增加到540ns、以便在处理谐振形状电流时进一步增强性能、这使得基于 Si 的超级结 MOSFET 成为主开关或 LLC 转换器的更好选择。"