This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:电流消耗

Guru**** 2604035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706662/tps65911-current-consumption

器件型号:TPS65911

你(们)好

我看到数据表、数据表上有与电流消耗相关的规格。

(我们考虑的器件是 TPS659114)

Q1:这是所有 VCCx 和电压输入引脚的总电流消耗吗? 或者、这是 PWM 模式下 VCCx 等每个电压引脚的电流消耗吗?

Q2:条件是否为3.8V?

Q3:我们想估算功耗。 (导通损耗和开关损耗以及静态电流损耗。)
如何计算 TPS659114中每个转换器和 LOD 的功耗?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、您好!

    Q1:这是所有 VCCx 和电压输入引脚的总电流消耗吗? 或者、这是 PWM 模式下 VCCx 等每个电压引脚的电流消耗吗?

    这些数字是每个条件下所有电源引脚上的总输入电流。 如果 VDDCtrl 打开、V5IN 引脚上将额外增加0.32mA。

    Q2:条件是否为3.8V?

    是的、表上的注释显示所有 VCC 输入均设置为 VBAT 电压。 因此、VBAT=3.8V 的测试条件意味着所有 VCC 输入也是3.8V。

    Q3:我们想估算功耗。 (导通损耗和开关损耗以及静态电流损耗。)
    如何计算 TPS659114中每个转换器和 LOD 的功耗?

    每个降压稳压器的效率在每个 SMPS 的规格表中列出。 因此、您可以使用这些数字来估算您的每个 SMPS 用例的效率、然后计算 SMPS 的功率损耗。
    对于 LDO、功率损耗可通过 P =(Vin - Vout)* Iout 计算。

    此致、
    Karl