This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:设置 VSTOR 问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706365/bq25504-setting-question-of-vstor

器件型号:BQ25504

大家好、

我的客户正在调查 BQ25504、并有以下问题、团队能否帮助评论?

  1. 如何将 VSTOR 设置为3.3V 系统输出
  2. VBAT_OK 和 VBAT_OK_HYST 之间有什么区别?
  3. VBAT_UV 应等于或高于电池的截止电压
  4. VBAT_OV 应等于或低于电池的充电电压

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. VSTOR 不是稳压电压。 因此、如果客户需要稳定的电压、他们将需要在 VSTOR 之后有一个降压或升压转换器。

    请参阅数据表第6页 EC 表。 当 VSTOR 电压下降时、VBAT_OK。

    VBAT_UV 是欠压阈值。 应该可以将 VBAT_UV 设置为等于或高于截止电压。 这要视客户的喜好而决定。

    与 VBAT_UV 类似、VBATOV_可以设置为等于或低于电池的充电电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于第1点、由于 VSTOR 不是稳压电压、VSTOR 引脚上的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VSTOR 电压设置是 VSTOR 在 BAT 下为电池充电的最大或钳位电压。 当没有可用的输入源时、由于 VSTOR 和 BAT 之间的 FET、VSTOR 处的电压将是电池电压减去一个电阻压降。