This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:NRES & amp 的内部上拉电源;ENDRV

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706835/tps65381a-q1-internal-pull-up-power-supply-for-nres-endrv

器件型号:TPS65381A-Q1

您好、专家、

NRES 和 ENDRV 具有内部上拉电阻器。 这些上拉电阻器连接了哪个内部电源轨? 上拉电源轨的电压是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周您好、

    请参阅图5-14。 复位和使能电路  、显示了 NRES 和 ENDRV 引脚 VDDIO (IO 电源输入)的上拉和电路路径。  VDDIO 电源电压通常连接到 VDD3/5、VDD3/5是假定用于系统中 IO 电源的器件电源轨。  VDD3/5可配置为3.3V 或5V 运行。

    此致、

    Scott