This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200:正确的 TMIN 典型值?

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706956/tps40200-correct-typical-value-of-tmin

器件型号:TPS40200

我对"最小可控脉冲宽度"或 TMIN 的典型值有疑问。 在第6页的数据表中、TMIN 被提到为200ns (典型值)和400ns (最大值)。 因此,我假设200ns 的温度为25摄氏度,对吧?

然后在数据表的图21 中给出了300ns 的典型值(相同条件:12V、100kHz Fsw)。 我假设该值为25摄氏度

那么、您能否详细说明价值并扩展:

25°C 时的 TMIN 典型值是多少?

温度为-40°C 时,TMIN 是多少?

85°C 时的 TMIN 是什么?

谢谢、Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Klaus、您好!

    数据表上的典型值和最大值规格基于多个器件的特性数据、并在-40°C 至85°C 的温度范围内进行测量。 因此、在特定温度下没有确切的 tmin。 规范显示、如果在-40°C 至85°C 的温度范围内运行器件、则 Vdd = 12V 时、最大 tmin 值为400ns、Vdd = 30V 时为200ns。

    谢谢、希望这能有所帮助
    -Arief