This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:在 OCP 和 SCP 之后、Vout 仍具有40mV 的电压

Guru**** 2603465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706934/tps51200-vout-still-has-40mv-after-ocp-and-scp

器件型号:TPS51200

尊敬的 TI:

OCP 和 SCP 测试后、我们发现 TPS51200输出电压为40mV。 我在数据表或 EVM 文档中找不到任何测试波形。

看起来控制器仍在工作并将 Iout 限制在50%的电流限制级别,那么功率耗散将是(1.2V-0.04V)*2A=2.32W?

是可以接受还是只是我的误解? 如果可以接受、理论是什么? 我们如何确保控制器在这种情况下不存在功率/热风险?

标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    如果 OC 条件仍然存在、TPS51200将被加热、并在 结温达到150°C 时关闭。

    因此不存在 热损坏问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱

    那么、我是否可以知道为什么在 OCL 条件下仍然存在低 Vout 电压? 这是否意味着高侧 MOSFET 仍然在线性模式下工作、对吧?

    标准
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan、

    在 OC 条件下、TPS51200仅限制电流、不会关断。
    如果输出和接地之间存在一定的阻抗、且电流受限、则输出端具有低电压。

    是的、高侧 FET 在 OC 条件下以线性模式工作。

    谢谢