This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双路输出 PWM 控制器。

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220, UCC3806, UCC28C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706772/dual-output-pwm-controller

主题中讨论的其他器件:UCC28220UCC3806UCC28C45

大家好、

我们的一位客户正在寻找低于最低规格的双 PWM 控制器、

占空比范围- 0%至90%或100%。  

使用外部组件生成内部斜坡/斜坡。  

3.频率:高达500kHz 或更高。  

4.2个单 PWM 输出、应单独控制。

此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Shinu、

    根据您共享的规格、UCC28220看起来是您的应用的理想选择。 该控制器具有用于斜坡补偿(引脚5)的内部斜坡发生器。
    www.ti.com/.../UCC28220

    我还建议您查看 UCC3806系列。
    www.ti.com/.../UCC3806

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinu Mathew、
    这里的应用是什么?
    为什么您需要在单个封装中使用双独立 PWM 控制器?
    TI 使 UCC28220成为双路 PWM 控制器、用于控制单路直流输出。
    对于您的应用、您可以考虑使用 UCC28C45系列的两个单独封装
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sonal、John:

    我认为 UCC28220不能单独控制、对于 UCC3806、占空比限制为50%。 我已经介绍过这些器件、但没有满足客户要求。

    此致、Shinu Mathew。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没错。
    TI 不会制造具有独立反馈输入的双 PWM 控制器。
    您应该推荐两个单独的控制器、例如 UCC28C45。
    为什么他们需要单个封装?

    此致
    John