This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:是否有任何方法可以区分短路检测和开路负载检测之间的/FLT 信号?

Guru**** 2605985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706353/tps27s100-are-there-any-ways-to-distinguish-flt-signals-between-short-detection-and-open-load-detection

器件型号:TPS27S100

你(们)好

是否有任何方法可以区分短路检测和开路负载检测之间的/FLT 信号?

如果负载短路或开路、/FLT 在两种情况下都变为低电平。 这意味 着 MCU 不知道该信号是针对开路负载还是短路。

作为替代方案、是否有任何方法可禁用开路负载检测? 这是因为它们不需要在此系统中进行开路负载检测。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    唯一的区别是抗尖峰脉冲时间。 关断状态下的开路负载检测抗尖峰脉冲时间为600uS、导通状态下为700uS。 短路检测几乎是即时的。 不确定 MCU 是否能实现这一差异。

    要在关闭状态下禁用开路负载检测、请勿使用 VOUT 到电源的上拉电阻器

    要禁用导通状态下的开路负载检测、请将 VOUT 下拉电阻器连接到 GND、Vout/R > 6mA 将使其成为可能。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马哈穆德

    我们希望在关断和导通状态下都禁用开路负载检测。
    如果我们将电阻器从 VOUT 下拉至 GND、您是否意味着我们可以在两种状态下禁用开路负载检测?


    此致、
    北井高桥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

    没错。 从 VOOT 到 GND 的下拉电阻器可以在两种状态下禁用开路负载检测。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马哈穆德

    谢谢。
    我知道需要下拉寄存器、以便 Iout 小于 I (ol、on)。

    此致、
    北井高桥