This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:双相支持

Guru**** 2600765 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706363/lm25119-dual-phase-support

器件型号:LM25119

您好!

想要确认 LM25119双相能否支持输入电压14~27V 转换为输出12V/37A 设计?

此致、

陈兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    对于 LM25119、是的、它可以支持具有12V/37A 输出的两相。 您将需要为每相18.5A 选择合适的 FET 来管理功率损耗。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    一个问题是14Vin、12Vout 时的最大占空比。
    强制 HO 关断时间通常为320ns、最大为430ns。

    为了确保占空比在14Vin 和12Vout 时足够大、Fsw 应该为低电平、以使高侧关闭时间大于430ns。

    谢谢