This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140:EN 关断至停止开关的延迟时间

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62150, TPS62147, TPS62140A, TPS62140, TPS62148
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705908/tps62140-delay-time-en-off-to-stop-switching

器件型号:TPS62140
主题中讨论的其他部件:TPS62150TPS62147、、 、TPS62148

大家好、团队、

是否有任何有关 EN-OFF 到停止开关的延迟时间的规格? 我还想知道 TPS62150。

此致、

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamashita-San、您好!

    没有规格、但速度非常快。 此外、我们还有更新、更小、更精确的 TPS62147/8。

    您的应用中存在什么问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我的客户希望 估计总放电时间。 (1+2+3)
    1.将 EN 关断更改为关断
    2.启用"输出放电"的总时间和输出电压将在 MCU 端口变为低电平
    3.+裕量

    如果为1。 <<2. 它们可以忽略1的实际时间。
    请告诉我、我们是否有任何有关他们的信息。 例如、< xx usec max

    此致、
    Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamashita-San、您好!

    是的、这几微秒(最多)的延迟时间在计算中微不足道。

    TPS62140也没有输出放电。 您必须使用 TPS62140A 通过 PG 引脚实现弱输出放电、如下所述: www.ti.com/.../slva644.pdf

    TPS62148具有正常且更强的输出放电功能、无论如何建议将其用作较新的器件。