This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对新设计的逆变器初级侧的加热效应

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706794/heating-effect-on-the-primary-side-of-the-newly-designed-inverter

海。

我们一直在设计逆变器、这是一种基于推挽式的简单逆变器、我们在设计的初级侧使用推挽式拓扑、该设计在变压器的上半部分和下半部分使用 MOSFET、而中间抽头部分连接到的电压范围 24至48。我们设计的变压器会在相应的设计周期的次级输出+350V 和-350V。我们现在面临的主要问题是、放置在上半角和下半角的 MOSFET 会被加热。这可能是原因 MOSFET 在设计的半个周期中的发热? 是漏极电压尖峰导致 MOSFET 发热吗? 在 MOSFET 的推挽设计中放置缓冲器是否有帮助? 如果是、如何设计适用于特定电压范围24至48V 的缓冲器、还是由于变压器的漏电感?