This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65311-Q1:IRQ 的上升沿延迟至 PRESN 的上升沿

Guru**** 2601885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706397/tps65311-q1-rising-edge-delay-of-irq-to-rising-edge-of-presn

器件型号:TPS65311-Q1

您好!

您能告诉我 IRQ 上升沿延迟到 PRESN(2us(TYP)上升沿的标准变化吗?

我的客户要求检查从停止 WDT 到 RESN 变为低电平的最大时间。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kuramochi-San、

    我已将此帖子分配给负责的应用工程师、他将回答您的问题。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    您想知道"IRQ 上升沿延迟到 PRESN 上升沿的变化"还是要知道"从停止 WDT 到 RESN 的最长时间变低"

    两者都是不同的、我不能完全理解您的问题。

    IRQ 到 PRESN 上升沿的上升沿延迟非常小,我们没有此参数的最小/最大数据。 您能否告诉我客户为什么要了解这种变化、以及他们计划如何在分析中使用此数据?

    从停止 WDT 到 RESN 的最长时间变为低电平:如果在窗口时间内未检测到 WD 脉冲,则 RESN 将下降(看门狗窗口时间= 20ms 典型值,18ms 最小值,22ms 最大值)。

    此致、

    Murthy