This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UL2367

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25921A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706298/ul2367

主题中讨论的其他器件:TPS25921A

您好!

许多电子保险丝均通过 UL2367认证。 UL2367是什么、有什么好处?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Watanabe:

    以下博客为您提供有关 UL 认证及其优势的更多信息。 如果有任何问题、请仔细检查并恢复。
    e2e.ti.com/.../low-power-circuits

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh-San、
    感谢您的链接。 这是否意味着、如果30W 系统通过 TPS25921A 将两个电路块分离、并且每个块的功耗为15W (LPC)、我们可以跳过针对总功耗30W 系统的许多测试?
    如果是、电子保险丝有很多好处、成本和时间节省。
    此致、
    渡宝文弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    正确。 您可以制作15W 分支负载以将其转换为 LPC、并节省时间和资金以进行鉴定。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh-San、
    好极了。 UL2367是否必须通过认证、可为交换机提供15W 分支负载作为 LPC?
    典型的保险丝或 PTC 是否也能产生15W 的分支?
    此致、
    渡宝文弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、
    需要 UL 认证。
    还提供一些经过认证的 PTC 器件。 但 PTC 面临的挑战是工艺和环境条件下的精度、这可以提供较窄的可用范围。 例如、对于2倍的变化、我们需要将15W 分支的典型值设置为7.5W。
    电子保险丝具有更高的精度和重复性是主要优势。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh-San、
    如果我能够正确理解、则还需要通过机械保险丝或 PTC 的 UL2367认证才能进行 PTC 分支。
    您的示例是 PTC、但我认为保险丝由于精度的原因、制造 PTC 也面临挑战。
    我将询问客户、他们的产品和 PTC 是否考虑通过 UL 认证。
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、
    UL2367标准仅适用于电子保险丝器件"固态过流保护器"。 保险丝和 PTC 具有与 IEC 60730-1等效的标准。
    感谢向客户重点介绍电子保险丝的优势

    此致、
    Rakesh