This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:开关损耗公式

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706655/tps54335a-switching-loss-equation

器件型号:TPS54335A

你(们)好

我对数据表中的开关损耗有疑问。

下面显示了它、

我认为开关损耗显示为"Ploss = 1/2 * Vin * Iout *(TR+TF)* Fsw"

"10 μ^ 9"可以是(TR+TF)。  我不理解为什么公式(31)中包含"Vin^2"。  这是"Vin"吗?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    10^(-9)是1/SR_Rising 和1/SR_Falling 的总和、也就是说、10^(-9)* Vin=(1/SR_Rising + 1/SR_Falling)* Vin=TR+TF、这是粗略估算。

    此致、
    肖恩·尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw-San、您好!

    这就是转换率! 我明白了。

    另一方面、如上所述、"10^-9 * Vin"是粗略估算值。
    我们是否可以将此估算值(针对 TR/TF)用于其他器件?
    (我知道该值仅用于粗略估算。)

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    ^不同的器件、压摆率不同、因此误差取决于器件的 SR、如果您对其他器件使用10 μ s -9、我不知道您是否可以接受此误差。

    此致、
    肖恩·尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    谢谢! 我明白了。 (我不使用其他器件的值。)

    此致、
    本志本