This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:lm3410

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705419/lm3410-lm3410

器件型号:LM3410

我需要使用 LM3410xmf/NOPB。 我的输入为5V。 我的输出要求是12V、500mA。 但是、当我在 WEBENCH 中给出这个要求时、它没有显示这个 IC。 我的器件选择是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    请找到以下步骤、以针对上述输入/输出条件创建设计。

    a)转到 LM3410主页并单击"Open Design"

    b)根据下图所示的您的要求输入工作电流、正向电压。 选择定制 LED、然后单击 Open design

    C)下面是针对输入电压~ 5-5V、输出电压~ 12V 和输出电流~0.5A 条件的设计。

    谢谢、此致、

    阿图尔