This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10506:标准大气条件

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM10506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705639/lm10506-standard-atmospheric-conditions

器件型号:LM10506

您好!

我知道这可能是一个有点奇怪的问题、但使用 LM10506到底有什么大气压力?

此致、

弯曲 Müller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brent、

    我认为我们没有任何有关大气压力的规格。 封装指标(www.ti.com/.../spra953c.pdf) 中有一条注释、海拔高度预计会影响封装到环境的热阻、但除此之外、我没有看到任何有关大气压力的具体情况。

    您是否对影响 IC 的大气压力有任何具体的顾虑?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我正在设计一种供普通人使用的产品。

    这还包括飞机使用。

    要求的气压低至700HPa。

    因此、我只是想确保使用 LM10506时不会遇到问题。

    此致、

    弯曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高弯曲、

    在这种情况下、只要您考虑到系统较低环境压力的散热因素、就不会有任何问题。 TI IC 用于飞机(乘客和飞机电子产品的一部分!) 每天。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    非常感谢您提供的信息。

    我猜是(至少)芯片的工业级版本、而不是标准版本。

    此致、

    弯曲