This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175:软启动

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706742/tps61175-soft-start

器件型号:TPS61175

大家好、

您能告诉我软启动偏置电流(6uA)和误差放大器输出钳位释放电压(1.8V)的变化吗?

此致、

特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsuro、

    这里的1.8V 是软启动完成的最高 SS 电压、不会影响正常应用情况。

    在大多数情况下、软启动在大约0.6V 的 SS 电压下完成。

    数据表中的下图可能有助于您了解这一点: SS 电压钳位 COMP 引脚电压通过 PNP/PMOS、COMP 引脚低阈值电压约为0.85V (无电流)、COMP 引脚上的1.5V 电压已经意味着高电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tetsuro、

    为了耐受 ISS、让我们离线讨论它!