This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:0x2B HostFETControl 模式打开/关闭时间

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705139/bq78350-0x2b-hostfetcontrol-mode-turn-on-off-time

器件型号:BQ78350

大家好、

我会对 HostFET 控制模式有疑问。

我们打开 DSG MOSFET (通过 SMBus)、它将立即打开。 但是、如果我们打开 MOSFET、我们无法立即关闭 MOSFET。 我们必须等待4秒才能进入关断状态。

请您向我说明原因吗? 此时间是否预定义?!

提前感谢您!

此致

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    开发人员提供了该功能、允许主机将一些输入置于 FET 状态、该状态通常由监测计控制。 锁定和4秒限值可提供一些保护、防止 FET 意外变化和抖动。 时间是固定的。 如果我发现原因、我将发布。 如果该功能不有用、则具有逻辑控制的实现可能比行为控制更可取。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答!

    Adam