This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780能否使用其他开关而不是 GaN?

Guru**** 2600235 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40328, UCC28780, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705466/ucc28780-can-ucc28780-used-other-switch-rather-than-gan

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件:PMP40328UCC27712

dears;

     我们希望 在  PMP40328参考设计中将超级结 MOSFET 更改为共源共栅 GaN FET。 SET 引脚应该是 GND 还是 REF?

谢谢

宪章  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能描述一下如何在 PMP40328中对 GaN 进行共源共栅编码吗? 最好用绘图来显示您的想法。 我们可以根据您的共源共栅详细信息提供建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的洪先生:

         共源共栅 GaN FET 与 Si LV MOSFET 和 高压耗尽模式 GaN HEMT 混合使用。 其结构如下所示:

    我们使用上述共源共栅 GaN FET 替换了 SJ MOSFET。

    此致、谢谢

    宪章

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工程图未显示。 您可以通过 hong_huang@ti.com 将其发送给我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它在低侧、D 是否连接到变压器、对吧? 高侧是否为单个 Si MOSFET?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路与上述类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们建议将连接线设置为 REF、以便使 UCC28780与 UCC27712搭配使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用0欧姆电阻器将 SET 连接到 REF、以便在您希望看到差异的情况下轻松地将 SET 连接到 GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、非常感谢。