This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43000:在 PFM 模式下、CCM 至 VIN 还是接地?

Guru**** 2012440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706197/tps43000-in-pfm-mode-ccm-to-vin-or-to-gnd

器件型号:TPS43000

大家好、

我目前使用 TPS43000通过 2节或1节电池为电路供电、采用2种不同的布置。

由于效率是最重要的参数之一、 因此我们使用 PFM 模式、但我想知道 将 CCM 与 VIN 或 GND 绑定是否更好。

那么、问题是  :CCM 连接到 GND 时是更高效的 PFM 模式、还是 CCM 连接到 VIN 时是 PFM 模式?

从数据表中 可以看出、 PFM 连接到 GND 时、CCM 连接到 VIN 或 GND 的行为似乎没有差异。 因为在这两种配置中、TPS4300在检测到 DCM 时进入 PFM 模式。

非常感谢您的回复。

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的应用中的输出电压是多少? Vo>Vin? 如果是、建议您选择纯升压转换器、以简化操作!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx Helen、

    遗憾的是、Vout 为3.6V、低于电池最大电压并高于最小电压。 然后、我们需要一种能够在降压和升压拓扑中工作的拓扑。 我们已经准备好了…

    无论如何,你的答案不是我们正在寻找的……

    我重复我的请求:从 TPS43000数据表中可以看出、如果 PFM 连接到 GND、CCM 引脚的极性似乎无关、这是真的吗?

    再次感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将 CCM 引脚连接到 GND。 效率更高。