This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210软启动参考

Guru**** 2601905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706653/tps40210-tps40210-soft-start-consult

器件型号:TPS40210

大家好、很高兴在这里找到您。 当我读取 TPS40210的软启动功能时、我无法很好地理解它。 下面是数据表中的图片、我对此有一些疑问

1. VSSE 代表什么、您能在    数据表中指出图21中的具体位置吗? 在 T1之后、VSS 始终比 Vsse 高0.7V、对吧?

2.为什么 Vout 从 T2而不是 T1上升?

3. Vout 得到 最终调节值后,VSS 仍会上升,原因是什么?  

感谢您在这些问题上的帮助、再次感谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,查尔斯

    VSS 是 SS 引脚上的电压、而 VSSE 是一个内部信号、用于在软启动期间控制 FB 电压。 VSSE 比 VSS 低700mV。

    在软启动开始时、FB 电压高于 VSSE、因此器件不会切换以升压 VOUT。 仅当 VSSE 高于 FB 时、IC 才开始切换。

    在 VSSE 高于基准电压0.7V 后、VOUT 由基准电压调节。 在此之后、VSSE 不会影响升压的正常运行。