This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:VDD 低于5.07V 时的 VBP 电压

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706681/tps549d22-vbp-voltage-when-vdd-is-lower-than-5-07v

器件型号:TPS549D22

大家好、

TPS549D22的数据表显示、典型的 LDO 输出电压为5.07V。 由于 LDO 输入源来自 VDD 引脚、因此、如果 VDD 电压仅为4.5V、该怎么办? LDO 是否将被禁用/旁路?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    LDO 压降电压为365mV (最大值)。  因此、当 VDD 较低时、LDO 输出将为 VDD - 365mV。