This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ50002:BQ50002和 BQ500511的替换部件

Guru**** 2601885 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500511, BQ50002, BQ51013B, BQ50002A, BQ500511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705096/bq50002-replacement-parts-for-bq50002-and-bq500511

器件型号:BQ50002
主题中讨论的其他器件:BQ500511BQ51013BQ51013B、、 BQ500511A

您好!

我注意到、不建议在新设计中使用 BQ50002无线电源发送器和 BQ500511控制器。 是否有这些器件的替代产品?

如果我需要设计新的无线电源发送器、是否有符合我规格的产品:

符合 WPC1.2标准、功率传输高达5W、电源电压为5V。

我打算将 BQ51013用于电源接收器端、该器件当前处于活动状态、是否有可能在不久的将来过时?

非常感谢您的帮助

谢谢、John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John
    BQ51013B 将保持激活状态。
    我们没有 bq500511A 和 bq50002A 的替代产品、但没有计划使器件的寿命终止。