This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24031-Q1:最低阈值电压

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24031, BQ25100, BQ25120A, BQ24075-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704820/bq24031-q1-lowest-threshold-voltage

器件型号:BQ24031-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ24031BQ25100BQ25120ABQ24075-Q1

TLI-1520.pdfHiBill、

感谢对5V 输入的澄清。 仅需确认一下、器件将电源从输入转换到备用电池之前的最小交流电小于4.35V?

关于电池、这是 Tadiran TLI-1520电池。 我有一个电池数据表(已连接)。 TPS24031-Q1是否 适用于此电池的充电机制? 电池的最大充电电流为25mA。

此致、

Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    电池将需要4.1V 的充电电压和25mA 的充电电流、终止电流可能为10%或2.5mA。 未列出电流的精度。 bq24031专为较大的电池而设计、很难将电流降至25mA/2.5mA、精度较差。
    4.1V 的电池电压要求限制了充电器的数量、其中大多数是4.2V 或4.35V。
    bq25100或 bq25120A 可选、它们支持更低的充电电流、封装为芯片级/球栅。 也不是 Q100。
    我们确实有 bq24075-Q1 (4.2V)和 bq24080-Q1 (4.2V)可能支持电流、但不支持电压。
    低电流、4.1V 和 Q100的组合很难实现。