This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 5kW、220VDC 输出、175-300VDC 输入直流/直流转换器要求

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706327/5kw-220vdc-output-175-300vdc-input-dc-dc-converter-requirement-reg

主题中讨论的其他器件:UCC27712

您好!

我们必须按照以下规格设计直流/直流转换器。

输入:175-300VDC。

输出:220VDC。

输出功率:5000W

隔离式/非隔离式。

请向我推荐任何参考设计或 IC 或电路。

我可以使用移相全桥拓扑吗?

此致、

A.S.Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhibhushan Addagarla、
    可以通过一些方法来实现此规格。
    如果您不需要在输入和输出之间进行隔离、那么最小且最高效的解决方案将是同相降压/升压拓扑。 由于 TI 不生产此电压范围的控制器、因此您需要使用外部稳压器为器件供电、并使用外部高侧驱动器器件来扩展控制器的电压范围。
    有关同相降压-升压拓扑的信息、请查看以下链接。
    www.ti.com/.../slyt584.pdf
    隔离式设计的尺寸更大、效率更低。 如果您想沿此方向行驶、则可以使用硬开关全桥或相移全桥。
    您尚未提到预期的负载电流范围、或任何满负载效率/轻负载效率目标。
    此致
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复 Joe Leisten 先生、
    对于非隔离式设计、您能向我们推荐任何 IC 或设计吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhibhushan Addagarla、
    我认为上一个帖子链接中提供的 IC 应该适合您的需求。 但是、您需要使用外部低电压电源为器件供电。 您还需要使用额定输出电压符合所需输出电压的外部驱动器、例如 UCC27712器件。
    我没有为您提供完整的设计、但如果您在生成原理图时有一个表、我可以为您查看。
    此致
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe Leisten 先生、您好!
    感谢您的回复。 我很快会回来的。