This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54526:电感器值更高

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706489/tps54526-higher-inductor-value

器件型号:TPS54526

大家好、我想减少这个部件上的电感器电流纹波来减少噪声和减少输出电容器上的纹波。 数据表建议5V 输出电压的值为3.3uH、但电流为5A 时、电流纹波约为1A pk-pk。

是否适合在不影响稳定性的情况下使用5.6uH 或6.8uH 等较高的值?

谢谢

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    是的、您可以尝试使用5.6uH 或6.8uH 电感器。

    您还可以使用更大的输出电容器来减少纹波。

    此致、

    Edwin。