This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150-Q1:电源正常阈值

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65150-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705601/tps65150-q1-power-good-threshold

器件型号:TPS65150-Q1

大家好、

我的客户正在使用我们的 TPS65150-Q1、它始终关断。

我们尝试通过 将 FDLY 引脚连接到 VI 来禁用故障检测、它可以正常工作。

请帮助回答以下问题:

1. V (VS)、V (VGH)、V (VGL)的电源正常阈值是多少?  

2.在什么情况下我们会触发这种引信检测?

这是欠压保护吗? 如果禁用、是否存在任何潜在问题?  

谢谢、

Cera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cera、

    我将深入研究这个问题、并在明天返回给您。

    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cera、

    感谢您的耐心等待。 我查看了数据表、没有三个电源输出的电源正常阈值电平的直接规格、但每个输出的反馈引脚上有一个电压调节规格。

    VREF 升压转换器基准电压(FB)

    VREF 反馈调节电压(FBN)

    VREF 反馈调节电压(FBP)

    TPS65150-Q1器件检测一个故障状态并且在升压转换器输出或者任一输出时关闭
    电荷泵输出超出调节范围的时间长于故障延迟时间 TD (FDLY)。 此外、输出故障检测功能在启动期间处于激活状态、因此器件在启动期间任何输出未能达到其设置的稳压输出电平时都会关断。

    我想您的客户可能已经设置了 DLY1和 DLY2延迟、这样负电荷泵和正电荷泵的启动时间比故障延迟(FDLY)时间更长、这可能是器件持续关闭的原因、因为并非所有输出都通过实现了调节 时间 FDLY 时间到期、即 FDLY 时间在全部三个输出完全上电之前过期、因此器件会关断。

    我希望这种解释对我有所帮助、但如果有任何问题、请告诉我。

    此致、

    辽卡特