This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:MC34063输入输出短路问题

Guru**** 2603595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706449/mc34063a-mc34063-input-output-short-issue

部件号:MC34063A

您好!

我们遇到的问题与此链接的帖子类似、引脚1和2之间存在短路。  我们的配置因 MC34063设置而异、用于将24V 转换为40V 的升压模式、目标输出负载为100mA。  我还将在电路处于活动状态时测量示波器上的引脚1的无振荡。  鉴于输出在降低工作台电源上的电流限制(1A)之前从未达到40V、我怀疑比较器始终驱动高电平、这会使振荡器出现问题。  我已经使用两个 IC 尝试了这种配置、但现在效果相同、因此我必须要忽略一些东西。  有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     以为原理图屏幕截图已经发布、但显然没有发布。  正在重试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    升压转换器的浪涌电流可能会降低输入电源电压。 您可以尝试使用更大的输入电源作为测试。
    此外、请将您的 PCB 布局视图发送给我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很谨慎地把限制进一步提高、因为它是短路的、但可以尝试一下。  这些测试都是在输出上无负载的情况下执行的。  这是电路板的一个截面、为了清晰起见、接地层是隐藏的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已尝试将电源上的电流调高至2A、但仍会达到电流限制。 这是我可以尝试使用该特定电源的最大值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Carl

    IC 损坏通常由应力电压引起。 应用中引脚1、2短路应由高电压尖峰引起、因为电路布局不良。

    在将器件用作升压转换器时、您可以参阅此应用手册、了解如何优化布局"www.ti.com/.../slva773.pdf"。 从 VOUT 到接地的陶瓷电容器也需要与铝电容器并联。