This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606电池未使用时 VSYS 的输出功率是多少?

Guru**** 2601905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705455/bq25606-bq25606-what-is-the-output-power-of-vsys-when-the-battery-is-not-in-use

器件型号:BQ25606

打扰一下、BQ25606、电池未使用时 VSYS 的输出功率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Allan、

    如果未提供电池、最大输出功率应为:
    1.如果在 Iin DPM 之前达到 Vin DPM、则 iIN_max * Vin_DPM *效率高。 Iin_max 是适配器可提供的最大电流。
    2.如果在 Vin DPM 之前达到 Iin DPM、则 IIN_DPM * Vin_ADP *效率。 Iin_DPM 是由寄存器和 ILIM 引脚设定的输入电流限值的较低值、Vin_ADP 是适配器电压。

    此致、

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设电流输入功率为5V/500mA。 根据您提供的计算方法,它大约为5*0.5*0.93=2.325W,但我想知道 VSYS 的电压,而不是功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Allan:

    您想知道 VSYS 电压而不是 VSYS 功率、对吧? 当电池不存在时、有2种情况:
    (1)如果电荷被禁用(由 CE 引脚)、VSYs=3.68V
    (2)如果充电被启用(由 CE 引脚)、系统电压将在充电和再充电电压之间振荡。 这是因为 BAT 引脚电压将被充电并终止充电。 VBAT 放电至再充电电平后、充电器将启用。 因此、BAT 和 VSYS 电压将在完全充电电压和再充电电压之间振荡。