This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:电池充电时,如果电池电压低于3V,PG 和 STAT 引脚将闪烁

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706076/bq25606-when-battery-is-charge-pg-and-stat-pin-are-blinking-if-battery-voltage-below-3v

器件型号:BQ25606

如何测量电池电压? 我已将 BAT 引脚连接到 ADC 的其中一个通道,它是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没关系。 如果电池悬空、PG 和 STAT 引脚可能会闪烁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、在 BAT 至 ADC 通道之后、我将获得以伏特为单位的电池电压、或者我是否需要应用一些公式 来获得以伏特为单位的电压、例如3.3。 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的电池电压范围降至 ADC 输入范围内、则可以将电池直接连接到 ADC。 否则、您可能需要一个电阻分压器。 有关详细信息、请参阅您的 ADC 数据表。