This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26480:使能信号的 LM26480 8ms 延迟

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706383/lm26480-lm26480-8ms-delay-for-enable-signal

器件型号:LM26480

大家好、

LM26480的数据表中提到使能信号需要 Vin 的8ms 延迟。

如果违反该规定、会发生什么情况?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hirai-San、

    我已将此帖子分配给负责的应用工程师、他将回答您的问题。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了使 LM26480正确初始化、TI 要求在器件的偏置电源稳定后至少8ms 将使能引脚置为高电平。   如您所述、添加1uF 电容器是一种很好的方法。  不遵守延迟时间可能会导致器件运行出现意外行为。