This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504EVM-674:不消耗电流

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706452/bq25504evm-674-does-not-draw-current

器件型号:BQ25504EVM-674

您好!

我正在根据数据表的第5 - 9页测试 BQ25504EVM-674: 

我将一个20欧姆电阻器与输入电压源串联。 电压源设置为1.0V。我在 Stor 和接地端插入了一个10kOhm 电阻。 我根据数据表第3页模拟了一个电池、并将其连接到 BAT 和 GND。

在我的测试中、我注意到升压转换器没有消耗任何电流。 根据规格、升压转换器消耗的电流应约为200mA。 此外、VSTOR 未充电。 最后、BAT_OK 始终具有大约-65mV 的负电压。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约书亚、
    首先、您能否验证所有跳线设置以确保器件正常运行?
    第5页到第9页有多项测试、您遇到了哪些测试问题? 或者您是否对所有这些问题都有问题?
    请将示波器波形附在您遇到问题的测试上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    跳线设置是什么意思? 您是指 JP1上的分流器吗? 在这种情况下、分流器桥接 R-DIV 和 OCS。
    是的。 升压转换器不会在所有测试中消耗电流。
    我没有示波器。 我只有万用表、用于监控每个点的电压。

    谢谢、
    Joshua Vincent
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仿真电池的电源电压是多少? 它需要低于 bq25504的 VBAT_OV 设置。 如果您移除仿真电池和/或10千欧电阻器、您是否在 VSTOR 和 VBAT 上看到电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源上的电压为2.5V。BQ25504 EVM 的预设 VBAT_OV 为3.1V。如果我移除仿真电池或和/或10kOhm 电阻器、则 VSTOR 或 VBAT 上没有电压。