This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP010505B:400ms 的输出电压降、原因未知

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DCP010505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706201/dcp010505b-output-voltage-drop-400ms-for-unknown-reason

器件型号:DCP010505B

我将 DCP010505B 用于 GaN 基座半桥拓扑的驱动器 Vcc。 当总线电压接近200V 时、DCP010505B 的输出将下降至0V、400ms 后、DCP010505将再次工作。

DCP010505是否有一些 应用限制、如 CMTI 问题或其他限制?  

不规则

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne:

    DCP010505B 和 DCP 系列不用于驱动 GA 半桥。

    DCP01系列不能与  直流连续模式下的 IGBT 栅极驱动器电路配合使用、也不能与电压超过 SELV 限制时控制的频率配合使用。 (见下文)

    请参阅 DCP01规范中的 DCP01隔离声明第8.3段附加的说明隔离。

    隔离电压应用。 对于未获得特定安全机构批准(操作隔离)的器件、可在正常运行的器件上施加的持续电压小于42.4VRMS 或60VDC。 确保输入和输出电压均保持正常的 SELV 限制。

    隔离测试电压代表了瞬态电压抗扰度的度量。

    警告当超过 SELV 时、不要将此器件用作安全隔离系统的元件。

     

    外部持续电压差限值被定义为在 VIN (-)和 Vout (-)接地之间测得的电压。 该转换器设计为接地故障隔离器件。 它不能在 大于60VDC 的条件下使用连续电压隔离栅运行。 隔离 1秒1kv 生产测试仅验证初级和次级变压器导线之间的磁涂层分离。

    以 公共接地为基准的最大电势差(Vin(+)与 Vout 接地)限制为 Vin (-)与输出(接地)之间的连续60V DC 或42V 峰值交流瞬态。 。 一次侧和二次侧变压器导线将相互接触、并由磁性导线覆层隔开。 变压器导线为单涂层材料 、而不是双涂层。 UL 列表 E199929中的电压限值为 SELV 或60VDC 连续电压或42V 瞬态峰值电压。

    规范 DCP01电气特性第7.5段定义了隔离限制下的最大持续工作电压

     Tom