This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/PTH08T250W:步进负载仿真-电流共享

Guru**** 2600875 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH08T250W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705891/webench-tools-pth08t250w-step-load-simulation---current-sharing

器件型号:PTH08T250W

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好  

我对 POL 有要求  

输入电压:12V

输出电压:1.0V

电流:1.5A

我知道我需要并联3个这样的模块。

我需要知道不同步进负载的压降。  

Webench 可能没有该选项。  

数据表中有相同的数据、但仅适用于单个模块。

需要了解是否有任何方法可扩展到3个模块或任何其他方法可运行仿真。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喀什语:

    我附加了应用手册、了解如何在 PTH08T250W 上并行运行2个或更多 PTH08T250W。 这包括1个 PTH08T250W 的瞬态响应

    在1的输入和输出电容器相同的情况下、瞬态响应是相同的、并联应用于3 PTh08T250W。 。 在的25A 负载阶跃下,3个 PTH08T250W 的负载阶跃只有三倍,且输入和输出电容器并联,相当于负载阶跃与输入和输出电容器相同。请参阅  tidu988电流共享参考设计 pdf

    另请参阅规格 PTH08T250W 自动跟踪单个 PTH08T250W 的瞬态响应页面。 在每个 PTH08T250W 上添加相同的输入电容器和输出电容器、以便在瞬态电流负载阶跃增加的情况下实现2个或更多的相同瞬态响应。

    如果  有任何其他问题、我的直接联系人是 tguerin@ti.com

    Tome2e.ti.com/.../tidu988-current-sharing-reference-design-pdf.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    我已经介绍了应用手册。

    我从您的评论中了解到,对于特定的输入、输出、步进负载和滤波,瞬态响应将保持不变。 这不取决于模块是否并行使用。  

    对于一组特定的输入电压、输出电压和步进负载、改善瞬态响应的唯一方法是改善滤波、而不考虑将电源并联。  

    请确认??

    此致

    喀什安南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的 ,计算 PTH08T250W 涡轮变速 器瞬态 负载阶跃时,您是正确的,(T2)涡轮变速器负载阶跃输出电容适用于每个模块,而不管它是单个 PTH08T250W 还是并行/多个 PTH08T250W。

     

    在 TI T2 PTh08T250W 工具中,有一个免费的 T2电容计算器。链接是。 http://www.ti.com/tool/t2-sw 此工具将根据每个模块阶跃负载电流计算每个模块的输出电容、请参阅以下示例。 如果总步进负载为45A。  有3个 PTH08T250W、 涡轮变速器步进负载的阶跃计算为15安培。 RTT 涡轮变速 器电阻计算仅在主模块上使用。  

    PTH08T250W 规格电流共享应用手册第26页第9.2.6.1段和 below.e2e.ti.com/.../Pages-from-PTH08T250W-current-sharing_5D00_.pdf

    如果您有任何其他问题、请发送电子邮件至 tguerin@ti.com

    Tom