This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS737:为什么 TPS73701波特图中的交叉频率太低?

Guru**** 2603455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706220/tps737-why-the-crossover-frequency-in-bode-figure-of-tps73701-is-too-low

器件型号:TPS737

您好!

下面是原理图和波特图、客户想要了解 TPS73701波特图中的交叉频率为何过低?

您可以帮助查看 EVM 上的波特图吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    我同意您提供的波特图没有显示我们所期望的结果。 您提供的原理图与以下主题的原理图相匹配、该主题显示了我们期望看到的范围内的交叉频率:

    e2e.ti.com/.../704151

    您能帮助我了解您是如何进行测量的? 此外、该测量的条件是什么(Vin、Vout、Iout 等)?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    以下应用报告介绍了如何为稳压器获取波特图:

    www.ti.com/.../snva364a.pdf

    非常尊重、
    Ryan