This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3012:旁路电容器

Guru**** 2601295 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706141/ref3012-by-pass-capacitor

器件型号:REF3012
主题中讨论的其他器件: INA333

我将使用 REF3012为 INA333 (VIN-)提供恒定电压(500mV)输入。 REF30xx 的数据表(www.ti.com/.../ref3012.pdf) 显示、在图29中、一个0.47uF 旁路电容器被连接至引脚 VIN。 在 μF 指南部分中、建议"在 REF30xx 的 VIN 处连接低 ESR 0.1 μ F 陶瓷旁路电容器"。 在图30中、IN 和 OUT 引脚都连接了旁路电容器、但未显示电容器值。 图 μF 还 ΔΣ 了一个连接到 μF 位 Δ Σ ADC 的47 μ F 旁路电容器、而在上图29的段落中、有一条消息:"对于 REF3012、使用10 μ F 或更低的低 ESR 电容"。 我的问题:

(1)是否需要为"VIN"使用一个旁路电容器、或者为 REF3012的"VIN"或"VOUT"使用两个旁路电容器?

(2)对于问题(1)、建议使用的电容值是多少(0.1μF μ F?  0.47μF?  或 μF μ s)?

(3) INA333的"VIN-"是否需要旁路电容器(通过 分压器连接 REF3012)?

(4) μF 问题(3)、如果需要、建议电容值是多少(10 μ F? 或 μF μ m?)

(5)我的电路将具有多个 INA333。 对于其中的每个引脚、我是否需要旁路电容器来连接它们的 IN+和 IN-引脚? 建议使用哪些电容器值?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Shangzhao、

    REF3012在 VIN 上确实需要一个旁路电容器。 VIN 电容器应为0.47uF 电容器。 独立运行不需要 VOUT 上的旁路电容器。 如果 INA333 VIN-引脚需要一个旁路电容器、电容值不应大于10uF。 我建议在此应用中使用 ESR 较低的1uF 电容器。 请在 精密放大器论坛中进行验证 、以查看 INA333 VIN-引脚上是否需要旁路电容器。

       谢谢、

         Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ricardo!