This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:TPS61194

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194, TPS61194-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704625/tps61194-tps61194

器件型号:TPS61194

尊敬的先生:

我们已检查 TPS61194在165°C 的温度下是否有过热保护、请说明 T (max)和 T (min)的情况?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已分配此主题;有人将很快回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ian、

    我认为、您的问题的答案可以在数据表中找到、即最小和最大热关断阈值(第7.5节"电气特性"、TPS61194-Q1数据表)。 最小、典型和最大热关断阈值分别为150°C、165°C 和175°C。

    此致、
    David