This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP022405D:CMTI 规格。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DCP022405D, DCP022405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706286/dcp022405d-cmti-spec

器件型号:DCP022405D
主题中讨论的其他器件: DCP022405

大家好、

我的客户正在调查解决方案以替代 MGJ2D241505SC、我们是否有推荐的解决方案?

客户需要 CMTI 规格。 高于80kV/us (最小值)时、DCP022405D 的 CMTI 额定值是多少?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特:

    MGJ2D241505SC 是 一款5.2kV 双路+15、-5V 输出隔离转换器、隔离电压为5.2kV。

    DCP022405系列  在1kV 隔离下具有+/-5V 输出电压。

    此 MGJ2D241505SC 没有 TI 替代产品。

    Tom