This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:基于 TPS23754的24V 直流/直流转换器

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704455/tps23754-24vdc-dc-dc-based-on-tps23754

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: TPS23753A

您好!

您能否查看我们基于 TPS23754的24V、0.5A 电源设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Leonid、

    目前正在审查这一问题、并将在可用时发布有关原理图的评论。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Leonid、

    有关吸引我眼球的原理图的一些评论。
    D14应该是单向的。
    C82太小。 您可能会遇到启动问题。 如果您使用陶瓷电容器、则该值应为22uF、您可能需要在 parallel 中使用2x22uF 电容器。

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、
    Tnx 回答!
    我将 C82更改为47uF 16V。 我还发现 D13的 VR 还不够、仅为30V、我将其更改为60V MBRD360RLG。
    但它仍然无法正常工作。 TI 是否有类似的直流/直流输出为24V (也可以在18 - 28V 范围内)的参考设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonid、

    随附了 PMP10976的原理图和 BOM、PMP10976是一种使用 TPS23753A 且具有19.5V/0.6A 输出的 PoE 非同步反激式设计。

    e2e.ti.com/.../PMP10976_5F00_RevA_5F00_Sch.PDFe2e.ti.com/.../PMP10976_5F00_RevA_5F00_BOM.xlsx