This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:支持 PSpice for TI 反相降压/升压仿真?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186492/tpsm33625-pspice-for-ti-simulation-of-inverting-buck-boost-supported

器件型号:TPSM33625

大家好、团队、

我下载了 PSpice 模型以创建反相降压/升压、但我没有获得任何负输出电压。 该模型是否支持此配置?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    除非该模型在标题中指出它可以支持 IBB、否则它可能不起作用。

    但是、如果您只想单独仿真稳压器、则可以连接的负端

    降压转换器输出节点的输入电源。  请参阅随附的应用手册中的示例。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../5050.snva856a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我遵循了此应用手册;我的电路有什么问题?

    谢谢、最诚挚的问候、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    正如我提到过的、除了电路中的"0"节点、您不能将该模型与器件的 GND 引脚一起使用。

    因此、您需要将电路保持为降压电路、然后按照仿真示例中所示浮动输入源

    应用手册图8中。

    谢谢