This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否建议使用具有低纹波和低噪声芯片的12V 至±5V 直流/直流稳压器?

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62913
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185483/suggestion-of-12v-to-5v-dc-dc-regulators-with-low-ripple-and-low-noise-chip

主题中讨论的其他器件:TPS62913

你(们)好

我正在寻找 DC-DC 稳压 器、将12V 转换为+5V、-5V、200mA 两种输出。 它可以使用两个相同/不同的芯片。 唯一的要求是具有良好的噪声/纹波性能(<1%)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TPS62913低噪声和低纹波直流/直流降压转换器可用于反相降压/升压(IBB)配置、以便通过12V 输入提供-5V 电压。  评估模块可用于降压评估和 IBB 评估:

    降压:https://www.ti.com/tool/TPS62913EVM-077 

    Ibb: https://www.ti.com/tool/TPS62913-IBB-EVM 

    有关该器件的更多信息、请访问产品页面: https://www.ti.com/product/TPS62913 

    如果您有其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的建议!

    1)  这个设计的最初目标 是 在我的电路中将12V 至±9部件放置(请见方案1)。 但根据 TPS62913、您建议我可以选择方案  3.但我不确定方案2对电源板上所有可能的纹波进行滤波是否安全得多-或者我只是做了过度设计的事情。

    负载电流校正为1A/0.6A。

    2)我在电源板和传感器板之间有一条大约0.4m 的电缆。 为了 尽可能减少纹波和噪声(包括 EMI 噪声)、我应该牢记什么?

    期待您的回复:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TPS62913的输出电压限制为5.5V、因此该器件无法提供+/-9V 输出。  如果之后没有 LDO、则可以实现该目的、并直接调节至+/-5V。 TPS62913具有可靠近负载放置的反馈感应功能、但我不会在0.4m 远的位置进行反馈。  请查看 TPS62913的噪声和纹波性能、看看这是否能满足您的需求而无需 LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Steve、

    感谢您的提醒、我没有注意到这一点。  

    我只是想知道、对于0.4m 电缆- 直流/直流或 LDO、哪种更好、 因为我想数据表中从未考虑过这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    0.4m 电缆可以通过几种不同的方式处理。  如果您知道电缆的电感和电阻、包括任何连接器、则可以将其考虑在内、并确定对您的设计最重要的是什么:

    1.设计电源以考虑电缆两端的负载降(即将输出电压设置得稍高一点、以在预期负载下实现电缆末端所需的直流电压)。 这是最简单的方法、可以使用开关或 LDO 来完成。 但是、不同负载下的直流调节会有所不同。

    2.将反馈设计为位于电缆末端。  通常、这需要一个具有真正差分遥感功能的器件、并且最难进行稳定性设计。 但是、您可以实现最高的效率。

    3.使用开关进行初始降压至足够高的电压、然后在电缆的另一端使用 LDO 或开关进行调节。 这是具有最佳直流调节性能的最简单器件、但需要更多元件、并且效率最低。