This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825A:启用/禁用控制器

Guru**** 2503425 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186623/uc2825a-enable-disable-the-controller

器件型号:UC2825A

 大家好、

 

您能否建议如何使用外部控制器启用/禁用 UC2825A?

数据表图 5看起来可以使用低于1.2V 的下降 SS 引脚电压来禁用 PWM。

那么、您是否认为下面这样的光耦合器电路可用作外部启用/禁用电路?

 

如果上述电路无法正常工作,您能否建议除切断 VCC、VC 和 OUT 引脚之外的更好方法?

 

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它可以正常工作。 需要更强地驱动二极管侧(初级侧)、以确保晶体管(次级侧)具有小的压降。

    此致、