主题中讨论的其他器件: TPS53831
大家好,
我有一个问题,需要启用 TPS53830来测试电源输出,但我不能。
在阅读数据表时、我需要修改 第179页的寄存器0x9C[2:0]
我需要使用什么器件来修改它?
很长一段时间
Gary
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
该器件不使用 PMBus、而是使用正常的 I2C。 因此、在 Fusion GUI 中、您不必尝试使用 PMBus 进行通信(因为 GUI 不会找到任何 PMBus 器件)、而是必须选择 I2C GUI:

然后、您将需要选择 Change Scan mode、然后单击 TPS538x0/TPS53831以扫描器件的所有地址:

关闭更改扫描模式窗口、执行扫描、然后在找到设备时单击该设备以配置设置。
谢谢、
Kadeem