This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53830:如何启用器件 TPS53830RWZR

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53830
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174878/tps53830-how-to-enable-the-device-tps53830rwzr

器件型号:TPS53830
主题中讨论的其他器件: TPS53831

大家好,  

我有一个问题,需要启用 TPS53830来测试电源输出,但我不能。  

在阅读数据表时、我需要修改 第179页的寄存器0x9C[2:0]

我需要使用什么器件来修改它?

很长一段时间

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的介绍、但我需要知道如何通过 PMBus 连接 TPS53830、

    虽然我知道这个工具  

    I2C 器件 GUI

    2. USB 转 GPIO 适配器

    但我没有 SOP 或 Guildline  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件不使用 PMBus、而是使用正常的 I2C。 因此、在 Fusion GUI 中、您不必尝试使用 PMBus 进行通信(因为 GUI 不会找到任何 PMBus 器件)、而是必须选择 I2C GUI:

    然后、您将需要选择 Change Scan mode、然后单击 TPS538x0/TPS53831以扫描器件的所有地址:

    关闭更改扫描模式窗口、执行扫描、然后在找到设备时单击该设备以配置设置。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将在明天尝试  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一旦您可以测试、请告诉我这是否适合您。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我几天都很努力学习。最后连接到设备

    但哪一个寄存器启用 PMIC?

    TPS53820 Device 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这看起来不正确-您尝试连接的器件的 I2C 地址是什么?

    谢谢、

    Kadeem  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我不确定,但我没有直接连接到 PMBus,是在 SPD 设备之间

    因为3.3V 电压会破坏 DDR5 Rambus IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadeem,  

    我已经解决了问题,但我需要保存开机状态。

    我可以做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fusheng、

    若要讨论与该器件相关的详细信息、需要与 TI 签订 NDA。 请咨询您的 TI FAE 代表、以便我们可以通过电子邮件继续讨论。

    此致、

    Sam Gradinaru